This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400EVM-KIT:ABPOUT MSP430 LED

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400EVM-KIT, TIC12400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815584/tic12400evm-kit-abpout-msp430-led

器件型号:TIC12400EVM-KIT
主题中讨论的其他器件: TIC12400

您好、TI 团队

我想将缝线板连接到 TIC12400EVM-KIT 并检查其运行情况。
我已阅读 TIC12400 EVM 用户指南、但它不能正常工作。
即使切换 sw0、实时状态跟踪器也没有变化。
其他交换机也是如此。

我注意到 D1上的 MSP430 LED 没有亮起。
此 LED 何时亮起?
我想确认、由于开关打开/关闭、电压会发生变化。
 
此致、
高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    我去检查是否可以获得实时跟踪器来确认由于开关而导致的电压变化。  

    这里是我的 LED 的图片。  

    这里是我的跳线配置。

    接下来是 sw0的 GUI 设置。  我打开了通过大型 J114连接器连接到 sw0的 IN0。  确保 开关板上的跳线 J1 将 sw0短接至 IN0。  

    在这里、您可以看到我在何处使用实时跟踪器来显示在高于2V 阈值设置的上下切换开关0、从高电平(3.3V)切换至接地。

    您是否能够通过 GUI 读取和写入器件?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam-San

    感谢您的回答。

    它工作正常。

    但是、有时初始值很奇怪。
    有时、所有寄存器都为高电平。
     当我查看"实时状态跟踪器"时、它从触发的条件开始。
    设置错误吗?
     
    此外、当我查看"通道配置"时、它是下图。
    亚当-圣有没有见过这种情况?
     
    此致、
    高志林
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    我在您的图像中没有看到 GUI 无法正确呈现的问题。  GUI 是在我们使用 Windows 7时编写的。  您使用什么操作系统来运行 GUI?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam-San

    感谢您的回答。

    我使用 Windows10、GUI 版本为 v1.0.0。

    这有多重要?

    有时、所有寄存器都为高电平。

     

    此致、

    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji-San、

    我也使用 Windows 10的计算机、到目前为止没有遇到任何问题。  

    您看到所有寄存器处于高电平的启动过程是什么?  

    将寄存器编程到所需设置后、是否有任何问题?

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Koji、

    我们一段时间没有收到您的意见、因此我假设您已解决了您的问题。 我将关闭此主题、如果您在此处有其他问题答复、则会重新打开该主题、或者您可以发布新主题。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam-San

    很抱歉我的答复很晚。

    1启动 GUI (此时所有寄存器均为低电平)
    2连接 EVM
    3读取寄存器 (此时、所有寄存器均为高电平)
    未给出 VBAT 电压。
     
    请告诉我如何正确设置。
    我应该如何初始化寄存器?
    此致、
    高志海希
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayshi-San、

    请在启动 GUI 之前先尝试连接 EVM、并确保先为器件供电。  

    GUI 启动后、寄存器应自行刷新、您应能够读取默认寄存器值(例如:DEVICE_ID 上的20h)。 如果默认寄存器值不正确、则意味着某些设置不正确。  

    您是否正在读取默认寄存器值?

    如果仍然无法正常工作、请转到"File"->"Save As"向我发送配置文件(.JSON)、我可以为您检查您的设置。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San


    感谢您的回答。


    按照上述顺序、所有寄存器均为高电平。
    因此、我在 GUI 打开且 USB 连接的情况下关闭并打开12V 电源一次。


    中断的红色 LED 亮起。
    我单击寄存器中的所有寄存器以重新加载寄存器。
    中断的红色 LED 指示灯熄灭。
    DeviceD_ID 为11h。

    我附加了一个配置文件。
    请确认附加的文件。

    我将扩展名从.json 更改为.txt。

    e2e.ti.com/.../tic12400EVM.json.txt

    EVM 背面的设置如下。

    J1:开路
    J4:内部开路其他短路
    J7:VDD=3.3V
    J11:Vs=on
    J12:Vint=Vdd
    J6:Oe=GPIO
    JP1:打开

    我认为它与您的设置相同。


    此致、
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    如果 您可以读回器件 ID (11h 或20h)、并且能够读取 CRC 寄存器上的 FFFF、这意味着您正在与器件通信并能够读取寄存器、这是一个很好的标志。   

    您能告诉我您现在面临的问题是什么吗? 您提到"即使切换 sw0、实时状态跟踪器也没有变化"。 情况是否仍然如此? 如果是、您能告诉我如何设置 IN0、湿性电流等的阈值吗? 您还可以在完成设置后向我发送.JSON 文件、以便我可以为您进行调试。

    另外请记住、您必须在开关板上为要监控的通道安装跳线(请参阅下面的内容)、否则切换物理开关将不会执行任何操作。  

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David - San

    感谢您的回答。

    我想知道如何正确启动。

    当被激活时、所有寄存器为1。

    目前,我按照我在8/2上发布的顺序“运营”。

    "运行"表示当 sw0为高/低时、实时状态跟踪器为高/低。

    此外、我的器件 ID 为11h、但数据表的 ID 为20h。

    是否由于 ID 的差异而出现问题?
     
    我有一个跳线设置。
     
    此致、
    高志林