This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P 与 Kabi-Lake 电路板无法识别器件

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/811676/tusb522p-tusb522p-with-kaby-lake-board-can-not-recognize-the-device

器件型号:TUSB522P

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

此问题仍未解决。

我们已经尝试了 EQ2和 DE2的9种组合(请参阅表1)。
结果是 APL CPU 正常、但 KBL CPU NG。

是否有其他设置或经验 可以分享?

CPU 板:RX è3463 mil

进位板:RX è4049 mil

射频扩展:RX è 3922密耳

 

总计= 11434mil

表1.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 KBL 测试中、您是否将 TUSB522P 用于 USB2运行模式/接口? TUSB522P 适用于 USB3.1 Gen1而不是 USB 2.0接口。  您是否可以使用 USB 3.0接口而不是 USB2来进行 KBL 测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    KBL 仅测试 USB3.0信号。

    您能否帮助检查我们的 EQ/DE 设置是否正确?

    为什么 KBL 失败但 APL 通过?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够告诉我哪些测试失败或为此应用提供测试报告(不确定之前是否提供了此报告)? 测试中是否存在与眼图、抖动或 LFPS 相关的故障? "正确的"EQ/DE 设置取决于前置和后置通道以及 USB 主机特性、APL USB 主机似乎可以在您的特定布局中实现更好的性能。 它有助于识别 KBL 和 APL USB 主机特性之间的差异、从而充分了解问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    您可以在此处参阅更多详细信息

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/797031

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我检查了上一个主题的测试报告、但爬虫程序 APL 和 KBL 过去说过通过了。 您能否重新发布、以便我拥有最新的帖子? 您是否尝试使用其他 USB 设备并查看是否出现相同问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    抱歉、问题未解决。

    TUSB522P 在 Kabi-Lake 平台上仍然失败。

    转接驱动器被放置进位板  

    KBL CPU +进位板将失败  
    APL CPU +进位板将通过

    进位板是相同的、只是 CPU 板上的不同。

    TX 合规性测试在两个 CPU 上都通过、  
    RX iEMT 测试已将转接驱动器的去加重和 EQ 强度调整为最弱的、但仍然无法识别器件。
    您是否需要更多信息?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、KBL CPU +进位板 RX 测试失败了吗? 短通道还是长通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    实际上、我们还没有解决这个问题。

    仅等待内部 SI 团队提供测试 Rx 信号的时间。

    如果将来有任何想法、请随时告知我们。

    如果我们有任何测试结果、我们会尽快通知您。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以了。 我将等待 RX 数据进一步评估。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    KBL +进位板是否能够进入 RX 测试的回送状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    遗憾的是、我们仍然没有预订内部实验室的时间、因此没有此测试结果。

    任何更新都将尽快通知您。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我何时可以获得结果。