This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 模式4自举引脚电平

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822804/dp83867is-sgmii-mode-4-strap-pin-level

器件型号:DP83867IS

各位专家:

我们使用的是 DP83867IS。 VDDIO 为1.8V、使用 SGMII 模式。 数据表第35页显示如下。

kΩ SGMII kΩ 4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω。

"对于 SGMII 模式4自举"是什么意思? 当通过将 LED_0引脚设置为模式2来使用 SGMII 模式或通过使用表5中列出的 Rhi 和 Rlo 来使用模式4时、Rhi 为4K、Rlo 为10K、用于 RX_D0、RX_D1、RX_D2和 RX_D3引脚。 对吧?

在计算自举引脚电压时、电压为0.98V、而表5显示最小电压为0.694 x VDDIO = 1.25V。  

我想什么了吗?

此致、

Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hisao、

    我确实看到了这种差异。

    现在、我正在与我的团队合作、看看为什么有这份说明、以及是否有拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我能听到任何更新吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    我们需要更多时间来与您取得反馈。

    请给我们一个星期来进一步了解这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ross、

    我可以从您那里获得任何反馈吗?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi、

    请按照 DS 中的说明操作。

    当器件在 SGMII 模式下运行时、自举阈值表不适用于 SGMII 引脚。

    在 SGMII 中、必须遵循模式4的电阻值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    我知道、在 SGMII 模式下并设置为模式4时、可以忽略该表并按照注释操作。

    那么、在 SGMII 模式下、我们应该使用多精确的寄存器来设置模式4?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    它们的精度应为1%。

    此致、

    GET