Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS
各位专家:
我们使用的是 DP83867IS。 VDDIO 为1.8V、使用 SGMII 模式。 数据表第35页显示如下。
kΩ SGMII kΩ 4自举、TI 建议在 RX_D0和 RX_D1、RX_D2和 RX_D3上使用 Rhi = 4k Ω 和 Rlo = 10k Ω。
"对于 SGMII 模式4自举"是什么意思? 当通过将 LED_0引脚设置为模式2来使用 SGMII 模式或通过使用表5中列出的 Rhi 和 Rlo 来使用模式4时、Rhi 为4K、Rlo 为10K、用于 RX_D0、RX_D1、RX_D2和 RX_D3引脚。 对吧?
在计算自举引脚电压时、电压为0.98V、而表5显示最小电压为0.694 x VDDIO = 1.25V。
我想什么了吗?
此致、
Uchikoshi