This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:FlashBurner 驱动程序安装失败

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824838/tusb9261demo-flashburner-driver-installation-failed

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

大家好、

我的客户遇到与以下问题相同的问题。
https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/159625?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tusb9261%25252525252525252520burn
他 从 下一页下载了最新版本的 FlashBurner 实用程序(版本2.10.0.0)。
http://www.ti.com/product/TUSB9261/toolssoftware

他 尝试了三台不同 型号的笔记本电脑  (全部为 Windows7 64位  )、但两台电脑显示如下、无法对设备进行编程。 (另一方面、另一台 PC 对器件进行编程没有问题。)



您是否知道为什么2/3的 PC 出现故障,而1/3的 PC 没有出现故障,尽管这些 PC 都是 Windows7 64位 PC?

他尝试使用 2/3台 PC 执行用户指南第30页的"5.1手动重新安装 Flash Burner 驱动程序实例"、但它显示"找不到驱动程序"。
http://www.ti.com/lit/ug/sllu125d/sllu125d.pdf
是否有解决此问题的方法?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请创建一个副本或确认 difxapi.dll 驱动程序位于该文件路径 C:\Windows\System32中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的支持。
    我会向我的客户推荐。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    >请创建一个副本或确认 difxapi.dll 驱动程序位于此文件路径 C:\Windows\System32。
    我的客户尝试做得更好、但 情况根本没有变化。
    是否有任何权变措施?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这种情况的原因、以便找到可能的解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    感谢您的持续支持。
    我将等待您的反馈。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    是否有任何更新?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    到目前为止、我还无法在源代码中找到任何问题、也无法找到根本原因。 这可能是 Windows 上的问题? 但我很难在这里确认、因为我没有看到驱动程序安装问题。 您可以尝试用  安装了 TUSB9261闪存刻录机的驱动程序(相同的文件名)替换 C:\Windows\System32中的 difxapi.dll 文件。 示例安装路径 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB926x_Burner。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    不幸的是、我的客户在您参考时尝试更换、但情况是一样的。  
    如果您可以提供进一步的建议、请发布 信息。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 我一直在寻找问题的根本原因。 您能否检查 wdfcoinstaller01009.dll 是否位于 C:\Windows\System32中,wdfapldr.sys 是否位于 C:\Windows\System32\drivers 中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我会模仿你的持续支持。
    我将让我的客户确认。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一些其他信息。 当尝试调用 Driver_Inst (位于 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TUSB926x_Burner)时、闪存刻录机上的实例使用错误的文件路径。 您可以尝试使用管理员权限单独运行此应用程序、并查看控制台中是否会出现一些错误消息、这些消息将显示在屏幕上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此问题是否需要更多支持? 如果是、请提供相关详细信息、以便我进一步为您提供帮助。 现在、我将把这个线程标记为"TI 认为已解决"。 如果您已解决问题、请将解决方案发布到原始问题/发布给具有类似问题的其他人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik-San、

    我的客户没有解决问题、但发现没有问题的全新笔记本电脑。
    他不知道 PC 之间的区别是什么、但我听说可以解决此问题。

    感谢您的友好支持、如果我们需要您的进一步支持、我将再次发布。

    此致、
    雅丽塔