尊敬的先生:
下面是我们的新面板(2736*1824*24bpp*60fps),DSI86是否支持它?
DSIA_CLK 为520MHz、我看到该规范没有该频率。
如果我们使用 REFCLK 、该面板可以使用一个频率
如果我们使用 DACP / N CLK、如何选择它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
我们 还有一些问题、如下所示
文森特
您可以使用 DSI 配置 DSI86 CSR。 当用于配置 DSI86时、DSI86到 GPU 的所有通信(读取响应)将在 LP 信令模式下使用 DSI 通道 A 通道0。 但我建议使用 I2C 来访问 DSI86 CSR、因为 I2C 始终可用。
2.您可以通过将 TEST2引脚拉为高电平来禁用 ASSR、然后执行问题1中的4通道代码来禁用 ASSR 控制
右像素开始为1369
请参阅寄存器0x3Ch 中的色条模式。
5. Left_CROP 和 right_CROP 均设置为0
6.计算结果正确。
7.附加的是基于启用了色条的 Samsung EDID 信息的示例配置脚本文件。
e2e.ti.com/.../Qualcomm_5F00_noASSR.txt
谢谢
David
尊敬的 David:
文森特
要计算 eDP 通道的最小数量、必须满足以下公式。 例如、如果 EDP_TOTAL_BIT_RATE = 4.7Gbps、且 eDP_Daterate_SUPPORTED = 2.43Gbps、则 EDP_Lanes 的最小数量为2。
EDP_data_supports >=(eDP_total_bit_rate / eDP_Lanes)
文森特
请按照电子表格第一页中的说明进行操作。 您可以使用 EDID 格式页面输入 EDID 信息、然后复制并粘贴到主输入页面。
e2e.ti.com/.../Sharp_5F00_PANEL_5F00_VIDEOREGISTER_5F00_CALC.zip
谢谢
David
尊敬的 David:
我们现在可以在 Sharp Panel 中显示测试图案。
在 Samsung 面板中、我们还可以将 MIPI 更改为 eDP。
我们使用相同的 MIPI 设置仅更改 Qualcomm 中的分辨率和 DSI CLK。
DSI CLK 为565MHz、因此我们将 DSI86 0x12和0x13更改为71。
但无法正常工作。
误差
F0 01
F1 2F
F6 42.
您能帮助我们检查此问题吗?
尊敬的 David:
我们现在可以在 Sharp Panel 中显示测试图案。
在 Samsung 面板中、我们还可以将 MIPI 更改为 eDP。
我们使用相同的 MIPI 设置仅更改 Qualcomm 中的分辨率和 DSI CLK。
DSI CLK 为565MHz、因此我们将 DSI86 0x12和0x13更改为71。
但无法正常工作。
误差
0xF0 01
0xF1 2F
0xF6 42.
您能帮助我们检查此问题吗?
尊敬的 David:
我们现在可以在 Sharp Panel 中输出测试面板。
但我们无法从 MIPI 输入输出。
在使用 Samsung 面板并使用相同的平台(Qualcomm)之前、它可以从 MIPI 输入输出。
我们使用相同的 MIPI 设置、更改 Sharp 面板的 MIPI 分辨率和像素时钟。
DSI CLK 为565.63MHz、我们已将 DSI86寄存器0x12 (DSIA 时钟)和0x13 (DSIB 时钟)更改为71。
但无法输出。
请帮我们检查一下。 下面是错误状态、谢谢!
F0 01
F1 2F
F6 42.
文森特
对于#2、DSI86是否也会关断?
您可以尝试在此处添加一行代码以查看它是否有用
==== 开始半自动链路训练===
96 02
960A
假设问题与链路协商有关、另一种选择是更改 DP 链路协商 LUT 寄存器中的预加重和摆幅电平。
如果面板支持快速链路训练、您可以将 DP 主链路训练从半自动训练更改为快速链路训练。 有关快速链接培训的详细信息、请参阅第8.4.5.7.2节。
谢谢
David