This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:设计无法正确接收4K 数据。

Guru**** 2778665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825415/tmds181-design-can-not-receive-data-of-4k-correctly

器件型号:TMDS181

降级:

您能否帮助检查原理图、因为设计无法正确接收4K 数据。

BTW、客户已将 IIC EN 设置为连接 GND、OE 设置为3.3V。 EDIE 数据已由 FPGA 发出。

e2e.ti.com/.../TMDS181IRGZT.pdf

您能帮助提供4K 的演示代码吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    FPGA 输出是 DP++还是 DP? 对于交流耦合输入、设计中应使用 DP159而不是 TMDS181。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    现在我将关闭此线程、您可以通过回复或创建新线程来重新打开该线程。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JMMN:

    很抱歉我的答复延迟了,因为我 上周是年假。

    我与客户确认了 FPGA 输出 DP++、他们参考了 FPGA 设计的 EVM。

    并检查 EVM 上的软件是否正常。

    请 提供一些建议。

    e2e.ti.com/.../altera_5F00_fmc_5F00_hdmi_5F00_rev11.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请 帮助不关闭该帖子、因为我上周是年假。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    您是否会转储 TMDS181第0页和第1页寄存器? 第0页寄存器包含在数据表中。 对于第1页寄存器、请先将0x01h 写入地址0xFFh、然后转储寄存器。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    运气:

       您能否将寄存器信息转储给 David?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运

    您是否对此主题有更新?

    谢谢

    David