This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVDS31:最大结温(摄氏度)和电路板热阻(摄氏度)是多少?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN55LVDS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822461/sn55lvds31-what-is-the-maximum-junction-temp-deg-c-and-thermal-resistance-junction-to-board-deg-c-w

器件型号:SN55LVDS31

美好的一天!

我们的客户正在寻找最高结温(deg C)以及结至电路板的热阻(deg C/W)
SN55LVDS31 (5962-9762101QEA)的说明。

我希望您能帮助我们提供这些信息。

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我们目前没有该信息、但 Wade 请求生成该信息。  我们预计将在8月中旬获取该信息。  我现在将关闭此主题、Wade 将在他获得数据后重新打开该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kirby、

    你好。

    我只是想跟进这项调查,如果现在有这方面的资料?

    感谢您对此的支持!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    以下是 J 引线封装的更新热指标。

    Theta JA-High K   83.9    
    Theta JC、顶部    46.4    
    Theta JB         67.9.    
    PSI JT            35.7.    
    磅/平方英寸 JB           66.8.    
    Theta JC、底部21.8    


    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    非常感谢您提供的数据!

    此致、

    艺术