This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232-EP:扇出和频率额定值

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823813/max3232-ep-fanout-and-frequency-rating

器件型号:MAX3232-EP

大家好、

MAX32MPWREP 和 DP83867ERGZT 的最大扇出限制、最大额定频率和最大输出电流额定值是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    支持此器件的应用工程师将在周一之前离开办公室。  我将尝试寻找其他资源来支持您的查询、但可能会延迟回复。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛、

     DP83867ERGZT 是一款通用产品、不受高可靠性组支持。  最好自行提出这个问题。  它将正确地定向到正确的团队。

    对于 MAX3232MPWREP、

    最大 fannout 时的输出电压。  假设您指的是 Rout 信号、而不是 RS232输出(DOUT 信号)。   RS232旨在用作点对点解决方案。   VOH/VOL 电平使用3K Ω 负载进行测试。

    DS 中列出了接收器(Rout)的 VOH/VOL。  对于1mA IOH、VOH 的最小值为 Vcc -0.6。   

    因此、扇出将取决于外部负载。   VOL 最大值为0.4V、IOL 为1.6ma。

    列出的最大吞吐量为高达250kbps。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    列出的最大吞吐量为高达250kbps。

    可传输高达250kbps 数据的最大额定频率是多少? 我需要此部件的最大额定频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Atul、

    查看您的其他帖子。

    此致、

    涉水