This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:RJ45环回

Guru**** 2853850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824428/dp83849c-rj45-loopback

器件型号:DP83849C

尊敬的 DP83894c 专家:

我想运行 RJ-45环回测试;这是通过 RJ45上的插头将 TX 数据循环到 RX。

复位后、是否必须配置任何寄存器才能成功环回以太网帧?

此致、

罗科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Auto-Neg 设置为100M 时、您将看到链路已建立、数据传输将会进行。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    我在应答到达之前继续执行 RJ-45回送、它工作正常。 它在没有自动协商的情况下工作。 它在100位/秒设置下工作。 我想这不是异常的,是的吗?

    此致、

    罗科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TX 和 Rx 是独立的、您可以使用外部回路设置链接。

    此致、
    GET