This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849C:MII RX_ER 信号在10Mbit/s 模式下的作用

Guru**** 681440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824434/dp83849c-the-role-of-the-mii-rx_er-signal-in-10-mbits-s-mode

器件型号:DP83849C

尊敬的 DP83894C 专家:

该规范说明了以下有关 MII RX_ER 的信息

"MII 接收错误:与 RX_CLK 同步置位高电平至
指示在接收到的内检测到无效符号
100Mb/s 模式中的数据包。"

它并未详细说明该信号在10Mbit/s 模式下的作用。

1) 1)这是否意味 着在10 Mbit/s 模式下没有任何作用?

2) 2)该信号的默认值是否为高电平,并且仅在无 RX_ER 检测时设置为0? 如果是,它不会干扰10 Mbit/s 模式?

此致、

罗科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rocco、

    RX_ER 功能也符合 IEEE 802.3规范中针对10Mbps 的定义。  

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、

    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Geet。 我无法访问该标准。 无论如何、我都解决了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您闭合环路。

    此致、
    GET