请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83849C 尊敬的 DP83894C 专家:
该规范说明了以下有关 MII RX_ER 的信息
"MII 接收错误:与 RX_CLK 同步置位高电平至
指示在接收到的内检测到无效符号
100Mb/s 模式中的数据包。"
它并未详细说明该信号在10Mbit/s 模式下的作用。
1) 1)这是否意味 着在10 Mbit/s 模式下没有任何作用?
2) 2)该信号的默认值是否为高电平,并且仅在无 RX_ER 检测时设置为0? 如果是,它不会干扰10 Mbit/s 模式?
此致、
罗科