This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] P82B96:是否有其他解决方案可达到 SX VOL<0.65?

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A, TCA9517, P82B96, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825138/p82b96-any-other-solution-to-reach-sx-vol-0-65

器件型号:P82B96
主题中讨论的其他器件:TCA9517ATCA9517TCA9617B

大家好、

我的客户项目需要 SX VOL <0.65。

是否建议使用任何其他器件型号、或者是否有其他解决方案来实现此目标?

谢谢、此致、

Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jamie、

    您需要支持什么 Vil 级别?

    我们可以放置 TCA9517A (A 侧至 SX/Sy)、以在 TCA9517的 B 侧获得~0.54V 电压。

    此外、客户还想使用 P82B96做什么? 我想知道该器件是否是应用的正确选择。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    以下是客户提供的信息:

    1. Sx 和 Sy 都需要0.6V 的电压
    2. 目的是扩展 HDMI 中的 EDID 信号

     谢谢!

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jamie、

    虽然我们的 TCA9517A 可以缓冲400pF 的电容(典型的 CAT 5电缆具有大约50pF/m 的电容)、但如果您需要通过任何类型的 HDMI 电容测试、则 TCA9517A 的 A 侧需要是您将正弦波发送到的一侧。 如果您尝试使用正弦波测量器件 B 侧的电容、您可能会得到错误的电容值并无法通过测试。

    如果客户需要进一步的电容缓冲、我们的 TCA9617B 可以支持550pF 的电容。 关于 A 侧的同样规则也适用于此器件。

    上述两种器件在 B 侧通常都应提供大约~540mV 的电压。 另请注意、该器件的 B 侧不能连接到任何其他使用静态电压偏移的 I2C 缓冲器。

    谢谢、

    -Bobby