This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB41BA3B-EP:Vdd 内核的典型电流

Guru**** 2005515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825545/tsb41ba3b-ep-typical-current-for-vdd-core

器件型号:TSB41BA3B-EP

DVDD 内核的典型电流是多少(我们考虑使用外部直流/直流来省电、而不是使用内部稳压器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    除数据表中包含的数据外、我没有其他可用数据。

    我将对此进行研究、看看我是否可以找到一些电源数据。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我尚未找到数据。   我仍在寻找可能包含此数据的存档。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我找到了一些数据。  这对于 LDO 预算来说应该足够了。

    --

    一个端口的电流典型值为80mA 三个端口的电流典型值为200mA、增加了50%。   LDO 应至少能够提供300mA 的电流。

    --

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水