This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR800:我们希望从820配置中获得800的配置

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823768/ds125br800-we-want-to-get-the-configuration-for-800-from-the-configuration-of-820

器件型号:DS125BR800
主题中讨论的其他器件:DS125BR820

大家好、

我的客户 设计 了一个采用 DS125BR820或 DS125BR800的电路板、目前我们已经测试了820、我们希望获得 800的配置。 请帮 您提供。 EQ:0x2F VOD:0xAE VOD_DB:0x82、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    什么类型的配置?  引脚电平?  EEPROM 文件?

    谢谢、此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    任何一个都很好、他们希望使用800实现相同的功能。 EEPROM 更好。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这是一种近似于 DS125BR820的低增益配置。

    此致、

    Lee

    e2e.ti.com/.../EEPROM-configuration.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    如果客户仅使用 I2C、您可以共享  寄存器的配置吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    以下是在 I2C 中进行相同配置的寄存器写入。  寄存器0x06启用 SMBus 访问、然后每通道3个寄存器设置 EQ、VOD 和 VOD_DB。

    地址      数据

    0x06            0x18

    0x0F            0x00

    0x10           0xAC

    0x11            0x00

    0x16            0x00

    0x17           0xAC

    0x18            0x00

    0x1D            0x00

    0x1E           0xAC

    0x1f            0x00

    0x24            0x00

    0x25           0xAC

    0x26            0x00

    0x2C            0x00

    0x2D           0xAC

    0x2E            0x00

    0x33            0x00

    0x34           0xAC

    0x35            0x00

    0x3A            0x00

    0x3B           0xAC

    0x3C            0x00

    0x41            0x00

    0x42           0xAC

    0x43            0x00

    此致、

    Lee