This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:TCAN332G 波形困惑

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, TCAN332G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822613/tcan332g-tcan332g-waveform-puzzled

器件型号:TCAN332G
主题中讨论的其他器件:TCAN332

您能帮我解决这个困惑的问题吗?

CTM 对 TCAN332进行评估、并在 TCAN332G 连接到100米网络电缆后测试节点的时序值、速率为500Kbps。

测得的 tpHR (C1M1)为316ns、tpLD 为54ns、TR = 173ns、TF = 531ns。 附件中显示了测试波形。 接收到的信息尚未经过测试。  

这些值是否合理?

问题:数据表中没有限制值 。 如何确定此测量数据是否符合芯片规格?                                

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seasat、

    感谢您将此事提请我们注意。 要回答您的问题、该器件的典型行为不是较大的延迟。 如果您可以通过电子邮件共享原理图、这将非常有帮助。 我有几个问题:

    • 总线上是否有5V 收发器和3.3V 收发器? 还是仅在连接电缆的情况下进行此测量? CANH 和 CANL 波形中的电压电平看起来是隐性电平正在显著变化。
    • 是否可以放大显示一个显性到隐性边沿以及一个隐性到显性边沿的波形? 您共享的示波器截图中包含大量信息、但进一步放大会更有帮助。 首选显示 TXD、CANH、CANL 和 CANH-CANL、因为您已经共享了。

    原理图可用后、我们也可以对此提供更多的说明。 如果您有任何其他问题或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    您是否有任何可以共享的更新?  您之前显示的波形看起来都正常、应该能够实现正确的通信。  如果您担心 Eric 提到的单端隐性电平的变化、可以尝试实现数据表图36中所示的分裂终端。  关于计时、 主要需要检查的是确保节点1的 TXD 到节点2的 RXD 的总延迟加上节点2的 TXD 到节点1的 RXD 的延迟小于一个位所需时间的~75% (在本例中为2us)。  这有助于确保 CAN 协议的仲裁部分成功工作。  在这种情况下、总延迟应由电缆延迟(通常约为5ns/m)决定、因此如果遇到通信问题、您可能需要降低数据速率以获得更多时序裕度。

    最大