This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:MAX3232E

Guru**** 2771675 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824730/max3232e-max3232e

器件型号:MAX3232E

我的 MAX3232E TTL-RS232转换器有问题。 我在定制板中关注的是数据表中包含典型值的电路。

TTL 信号来自 PIC32MX、输出应传送到计算机。 电压输入电平为3.3V。 电容值为.1uF TANT、35V。

电路一开始工作得很好、一直在工作、我可以在计算机和计算机之间成功传输数据、然后突然停止工作!

我尝试了下一个修复:

  1. 我通过使用新的 IC 本身来更改 IC、开始了典型的修复:仍然无法正常工作
  2. 用新的电容器更换电容器:仍然不工作
  3. 我已检查电源电平、它是3.3V、并且接地正常。

我使用示波器检查问题、下面 是我所做的和得到的:

  • 我检查了~0V 至~3.3V 范围内的 TTL 输入、一切正常。
  • 我检查了 RS232输出、出现了问题!! 输出 TX 全部为负、电压为~-6V。
  • 信号出现在 TX 线路上、但仍然为负、似乎尝试使全功能信号错误仍然为负! 照片将显示这一点。

  • 下一张图片显示了原理图

    该原理图是我的许多设计的基本原理图、所有设计都运行良好、即使在该板中、我也有4个此电路! 所有这些都正常工作、但这一个!

  • 这是电路布局

这 都是关于问题的

有什么建议吗?

如果需要、我可以提供更多信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motaz、

    感谢您提供有关此问题的所有详细信息。 由于该器件似乎无法驱动高电平、您能否尝试将 DIN 端口保持在低电平以查看 DOUT 电压是否最终达到正电平(在波形捕获的每个高电平期间似乎缓慢增加)? 此外、您能否监控 V+引脚以验证内部电荷泵是否按预期工作并在此引脚上生成正电压?

    拔下电缆后、行为是否发生变化?

    此外、您是否尝试用新收发器替换收发器? 如果这可以解决问题、则可能是芯片受到某种程度的损坏。

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Motaz、

    我只是想检查一下您是否找到了此问题的解决方案。  如果没有、您是否有机会查看我的上述问题?

    此致、
    最大