This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3088E:不符合 TIA-422-B?

Guru**** 2589600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3088E, SN65ALS176, THVD1550, THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825311/sn65hvd3088e-not-compliant-to-tia-422-b

器件型号:SN65HVD3088E
主题中讨论的其他器件: SN65ALS176THVD1550THVD1500

您好!

我想将 SN65HVD3088E 用于 RS485和 RS422组合应用。 数据表说明符合 TIA-485-A 和 TIA-422-B 标准、但在引脚 A 和 B 上支持最大-9V 至+14V 的电压。尽管如此、TIA-422-B 标准要求引脚 A 或 B 上的最大单端电压为+/-10V (请参阅第4.2.2节中的图11)。

同样的问题也适用于其他 TI 收发器(例如 SN65ALS176)。

为什么数据表中说它符合 TIA-422标准(在数据表的10.2.1.4中提到)?

最棒的

拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raphael、

    这是一个很好的结果-虽然 TIA-422指定的共模范围为-7V 至+7V、但单端接收器输入电压指定为+/-10V、以适应一些额外的差分信号分量。  为了完全覆盖整个可能的电压范围、我建议使用具有更宽额定范围的器件、例如 THVD1550 (具有更高性能的 SN65HVD3088E 引脚对引脚功能等效)或 THVD1500 (如果使用较低的数据速率)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    因此、即使在句子"符合 RS-422和 RS-485标准..."时、这些收发器也不符合 TIA-422  对它进行了错误的处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raphael、

    是的、绝对最大值表中的总线引脚电压高于-9V 的要求似乎与 TIA-422规范中支持-10V 施加电压的要求相冲突。 不过、在 IC 的指定工作范围内、 性能将符合 TIA-422要求。

    最大