This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848M:RMII 参考时钟 DP83848MPHPEP

Guru**** 2822075 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825425/dp83848m-rmii-reference-clock-dp83848mphpep

器件型号:DP83848M
主题中讨论的其他器件:DP83848-EP

DP83848MPHPEP 是我们在 RMII 模式下使用的 PAN 器件型号。 数据表规定、50MHz 参考时钟应连接到 CMOS 振荡器时钟源。 该时钟的输入抖动规格是多少? 数据表显示 50MHz 0.005%。 0.005%表示什么?

我们的设计具有24个端口、我们计划从 FPGA (Zynq 7Z045)驱动24个 RMII 参考时钟。 TI 是否推荐此 方案? 您是否预见到任何问题?