This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105L:有关链路脉冲的查询(紧急帮助/)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK105L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824366/tlk105l-inquiries-about-link-pulse-urgent-help

器件型号:TLK105L

大家好、团队。、

我有5个关于 TLK105L 的查询、如下所示。 请告诉我。

我希望在今天七月底之前收到您的反馈

(1)如果在"6.3.1 TPI 网络电路"的电路上将控制寄存器3 (CR3)的极性交换设置为"0"、则 FLP nagative 的极性是否为零?

(2)我认为 FLP 通常具有正极性。 为什么 TLK105L 默认具有负极性?

(3)在 IEEE 标准中、允许 FLP 的极性为正还是负?

(4) IEEE 标准中是否强制使用自动确定 TLK105L 极性的功能(5.2.3.5自动链路极性检测和校正)?

(5)在 TLK105L 中、是否建议以负极性输出 FLP?

我们非常感谢您的任何建议。

Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jin、

    默认情况下支持的极性仅为正。 但是、它确实能够检测接收器中的负极性和反向。 请查看布局、可能已反转。

    您可能希望共享

    a)原理图、

    b)电路板上 FLP 的示波器捕获

    c)电路板上的测量点。  

    d)寄存器0x00到0x1F 的寄存器转储。

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我要关闭此主题。 如果您需要进一步的帮助、请打开新主题并提供此主题的参考。

    此致、

    GET