This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:2电源模式下的上电排序问题

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823571/dp83867is-powerup-sequencing-problem-in-2-supply-mode

器件型号:DP83867IS

根据 DP83867的数据表、在双电源模式下不需要电源定序、我们遵循的内容相同。将像这样对器件施加电源

1V-->3.3V->2.5V。

如果我提供2.5V 电压--> 1V 电压--- >3.3V,那么它正在工作。

请向我们说明问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    对于1V、3.3V 和2.5V 序列、每个电源的斜坡时间和延迟时间是多少?

    对于 2.5V、1V 和3.3V 序列、每个电源的斜坡时间和延迟时间是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请根据  需要查找随附的文件斜坡时间和延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aniket:

    可以给我发送原理图吗?

    此外、当您看到奇怪的行为时、您能否准确地详细说明您看到的内容?

    链路故障、位错误、链路稳定性等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是与 P1021处理器连接的 IC 原理图。在有问题的情况下、MDIO 接口本身不工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在上电后通过 RESET_N 引脚应用复位、问题是否已解决?

    如果 在加电完成后切换 INT/PWDN_N 引脚、问题是否已解决?  

    出现问题时、您是否看到已建立链接? 出现问题时、您是否看到数据传输?

    只有 SMI (MDIO/MDC)不工作?