This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:如何使用 CLKINx 和 IOCx 引脚?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825034/tca5013-how-to-use-the-clkinx-and-iocx-pins

器件型号:TCA5013

降级器、

我们正在推动 TCA5013用于智能手机、客户遇到以下一些问题:

1.如何将 D9 (CLKIN1)、F9 (CLKIN2)、E8 (IOUC_1)、F8 (IOUC_2)与控制器连接? I2C 总线是相似的吗?

2.如果 不使用用户卡,如何连接 D9 (CLKIN1)、E8 (IOUC_1)引脚? 将其拉至 GND 还是让其浮动?

TCA5013支持哪种类型的用户卡? 仅智能卡?

4. TCA5013是否已被用于 MTK 移动电话平台?  TCA5013支持哪些 Android 版本?  

5.  是否内置了 ISO7816协议驱动程序代码?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:IOMC1/IOMC2连接到 GPIO 引脚、CLKIN1/CLKIN2连接到 CLK 引脚

    2:如果不使用,只需将其接地。

    3:支持符合 EMV4.3、ISO7816-3和 ISO7816-10标准的智能卡

    4: 目前 MTK 移动电话平台尚未使用。

    5:否

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于项目5、我将再次检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第1项,连接 CLK 需要哪种类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大脑、

    非常感谢您提供的信息。

    我们仍然感到困惑的是、我们应该连接引脚 D9 (CLKIN1)和 E8 (IOUC_1)、F9 (CLKIN2)和 F8 (IOUC_2)、我们应该使用 I2S、UART、I2C 或 SPI 来读取数据吗? 或者、对于通过 D9 (CLKIN1)和 E8 (IOUC_1)、F9 (CLKIN2)和 F8 (IOUC_2)进行的通信、我们应该遵循什么类型的时序/协议?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是 LVCMOS 信号、如 I2C