This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:从 C 型端口打开系统时遇到问题、而是从 USB A 型到 C 型电缆获得电源、而不是从 C 型到 C 型电缆

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825361/hd3ss3220-i-am-having-a-problem-to-turn-on-the-system-from-type-c-port-instead-i-get-the-power-from-usb-a-to-type-c-cable-but-not-from-type-c-to-type-c

器件型号:HD3SS3220

从 Type C 端口打开系统时遇到问题、而是从 USB A 型到 Type C 电缆获取电源、而不是从 type c 到 type C

请帮助我找到 e2e.ti.com/.../Print2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中的一些错误、 Vbus_det 上的 R16应该是900k、而不是4.7K。  此应用程序是 DFP 还是 UFP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它有900k、但文本的放置位置刚刚超出限制、但900k 是预期的位置、 而4.7K 是 R16中的位置。 关于您的第二个问题、我想在所有三种模式下对其进行测试、这就是为什么我使用开关来放置这么多电阻器和跳线的原因。 但我的问题是、当我放置 C 型充电器时、它不会加电、但当我使用笔记本电脑上的 USB A 型连接器连接 C 型板时、它会加电。 e2e.ti.com/.../print.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否从 C 型获得 了 Vbus?C 型 以及 Vout93.3v)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有,我没有从 C 型到 C 型...型的任何电源。。。 但当我将 A 型连接到 C 型时、系统会通电。    此外,请在这里帮助我解决一些问题。在 UFP 模式下。1. ADRR 引脚应保持悬空/未连接,2.INT#_OUT3、SDA_OUT1、SCL_OUT2、ID、 DIR = 200k 上拉至 VBUS (5V)。  是否有任何编码或固件 shpuld 可以上传???? 或者、此连接是否足以驱动电路。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您进行 DRP、则需要为3220提供单独的电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问过 UFP 模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我发现了问题、现在它正在启动、感谢您的回复。