您好!
客户正在考虑使用 TPS65988。
系统需要1.5A 电流。
如果电源无法满足1.5A 要求、
是否可以将其设置为不提供电流?
此致、
DDDOOR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
感谢你的答复。
・您能详细说明您的系统设置吗?
客户希望从 USB 向更高版本的 CPU 等提供电源 未安装电池。 他们正在考虑通过交流适配器或 USB 供电。
连接如下所示。
USB -> TPS65988 -> DC/DC (3.3V)-> CPU
・您的 TPS65988是否配置为灌电流或拉电流?
它是一个灌电流器件。
・您是否希望 TPS65988不根据1.5A 要求提供电流、或希望将器件连接到 TPS65988不提供电流、除非它能够提供1.5A 电流?
它成为后者。客户需要将器件(源极)连接到 TPS65988、除非它能够提供1.5A 电流、否则不提供电流
此致、
DDDOOR