This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:电源(如果不短路)

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822780/tps65988-supply-if-not-short

器件型号:TPS65988

您好!

客户正在考虑使用 TPS65988。

系统需要1.5A 电流。

如果电源无法满足1.5A 要求、

是否可以将其设置为不提供电流?

此致、

DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够详细说明您的系统设置? 您的 TPS65988是配置为灌电流还是拉电流? 您是否希望 TPS65988不根据 1.5A 要求提供电流、或希望连接到 TPS65988的器件不提供电流、除非它能够提供1.5A 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢你的答复。

    ・您能详细说明您的系统设置吗?
    客户希望从 USB 向更高版本的 CPU 等提供电源 未安装电池。 他们正在考虑通过交流适配器或 USB 供电。

    连接如下所示。
    USB -> TPS65988 -> DC/DC (3.3V)-> CPU

    ・您的 TPS65988是否配置为灌电流或拉电流?
    它是一个灌电流器件。

    ・您是否希望 TPS65988不根据1.5A 要求提供电流、或希望将器件连接到 TPS65988不提供电流、除非它能够提供1.5A 电流?

    它成为后者。客户需要将器件(源极)连接到 TPS65988、除非它能够提供1.5A 电流、否则不提供电流

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对延迟回复表示歉意。

    USB 端口可以为系统供电、而无需从连接的系统接收任何电源。 我们将其称为电池电量耗尽情况、数据表的第8.3.5节对此进行了说明。

    至于不通告1.5A、除非它能够支持、否则如果 TPS65988处于电池电量耗尽状态、则它根本不会将其作为拉电流而仅作为灌电流进行通告。