您好!
我尝试使用954 GPIO 引脚进行调试、但在关联结果方面遇到困难。
我已将 GPIO 引脚配置为将 FV 和 LV 信号输出到远程953的 FPD 端口
我正在使用不同的帧大小测试连接的传感器、但注意到我的设置并不总是与954报告的值信号相关联。
如果您能解释以下内容、将会有所帮助:
954寄存器(0x75、76)报告线路计数为1080 -但在 FV 置位期间、LV 信号切换2160次。
2. 954 寄存器(0x75、76)报告线路计数为1620 -在 FV 置位期间、LV 信号切换1620次。
数据表指示每个长数据包将被计为视频线路。 如果确实如此、似乎每个 CSI-2长数据包只能包含一半的视频线路数据。
这似乎与传感器数据表相矛盾。
您能否确切地阐明 LV 信号表示什么? 它是否识别视频线路或数据包边界?
此外、我希望在954的953个端口上同步视频流。
我可以配置 GPIO 来指示是否已实现同步。 产生的输出信号为脉冲信号-这是否表示同步正确、或者信号是否应保持高电平以指示同步。?
谢谢
Paul