This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA5013:TCA5013应用问题

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824580/tca5013-tca5013-application-questions

器件型号:TCA5013

您好,

用户卡接口是否可以连接 SIM 卡? 其他三 个 SAM 卡插槽连接 PSAM 卡、不可行吗?  

或者是否需要注意一些衰减。 未使用的用户卡接口是否保持悬空?  

此致
Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户卡接口可以连接 SAM 或 SIM 卡。 PSAM 是 SAM 之一。 您的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian,

    感谢你的答复。 我将向客户确认其申请。

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    客户将 TCA5013与 MTK 平台结合使用、以及如何将 IOMC1/CLKIN1,IOMC2/CLKIN2 与 MTK 相连? UART 或其他数据 IO 引脚?

    换言之,微控制器的哪个数据 IO 引脚连接 IOMC1/CLKIN1,IOMC2/CLKIN2?

    非常感谢

    此致

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还没有采用 MTK 平台的应用、但 IOMC1/2引脚应连接到任何数据或 GPIO 引脚、CLK1/2应连接到任何 CLK 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都可以连接到3.3V LVCMOS 引脚、如 I2C