This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:I/O 配置:AMSEL 事件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819244/tps65987d-i-o-config-amsel-event

器件型号:TPS65987D
Thread 中讨论的其他部件:HD3SS460TPS65987EVM

您好!

在我的客户中、我们将 TPS65987D 与 HD3SS460配合使用、并为 AMSEL 事件设置 I/O 配置。

问题:此 GPIO (使用 GPIO0) AMSEL 事件是否支持以下显示的 HD3SS460 VIL、VIH 和 VIM 电压电平?  

问题是、当 VCC = 3V 时、我们测得的针对 VIM (中电平)的 AMSEL 电压为1.1V。 它应该为1.2V (最小值)。 GPIO0 (AMSEL)直接连接到 HD3SS460的 AMSEL 引脚。

  

谢谢。

GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gim、

    感谢您提出有关此问题的问题。 正如您在 VCC 中提到的、它仅为3V。 您能否看到3.3V 时的结果如何?

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我们已经针对 HD3SS460在 VCC=3.3V 条件下进行了测试、AMSEL 引脚大约为1.1V ~ 1.2V。

    根据 TPS65987D 数据表第8.3.9.1节"通用 GPIO "、GPIO_OD_EN、GPIO_OE 和 GPIO_DO 的描述和选择是什么? 我假设 GPIO_PU_EN 为内部上拉使能、GPIO_PD_EN 为内部下拉使能。

    当 GPIO 处于高阻态模式时、请与我分享这些设置的中压电平。  

    或者、我们是否应该有一个具有弱上拉和下拉电阻以实现中轨电压的外部电路?

    谢谢。

    GIM 歌曲

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    您可以尝试重复 EVM 上的问题吗? 让我们尝试隔离 HD3SS460或987上的问题。 这将非常有助于从我们的角度进行调试、谢谢。

    此致、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    我们在 TPS65987EVM 上进行了测试并加载了 pjt 设置、其中 GPIO0设置为 AMSEL。 在 Type C 端口上插入 USB3.0软件狗(已连接)后、LED D13未亮起、并在 PIN8 (扩展连接器)上测量到0.02V 电压。 在 Type C 端口上插入 DP 时、LED D13亮起。

    TPS65987D 似乎在高阻态期间不提供中压范围、以满足 AMSEL 要求的三态要求。

    根据数据表、GPIO_RPU (上拉电阻)为100k、GPIO_RPD (下拉电阻)为100k。

    我已经向 HD3SS460团队咨询了 AMSEL 的这一三态。 建议添加一个具有弱上拉和下拉电阻的外部电路、以实现中轨电压。 我是否可以知道是否对此有任何疑虑?

    谢谢。

    GIM 歌曲

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    我是否可以知道、当您发现此问题时、DP 分配是在哪个? 分配 C 还是分配 D?

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    如果您参考 HD3SS460数据表、则该 AMSEL 中电压来自 USB 信号 SSRX/SSTX 到 CRX1/CTX1或 CRX2/CTX2的多路复用。 请参阅下面的多路复用

    由于 EN 引脚为 GPIO (插入事件、高电平或低电平)、因此 DisplayPort (DP)多路复用没有任何问题。

    谢谢。

    GIM 歌曲

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    请在987 GPIO AMSEL Config 中启用内部上拉和下拉。 请告诉我结果、您能看到1.6V 还是1.6V。

    谢谢、

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    在 TPS65987D 配置中设置内部上拉和下拉电阻后、我们的客户已验证并能够在1.612V 下获得 AMSEL。 USB3和 DP 功能正常。 他们将继续验证更多电路板。

    他们建议 TI 将此 AMSEL 设置设为自动(默认)、以便在 TPS6598x 应用自定义工具中设置上拉和下拉电阻器。 他们花费了大量的时间和精力来调试中压问题。

    感谢您对此的支持。

    谢谢。

    GIM 歌曲

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gim Song、您好!

    请注意、AMSEL 工作正常。 感谢您的反馈。 我会将其发送回团队。

    谢谢、

    Oliver