This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:使用 DS125DF1610交叉点功能时的 CDR 锁定问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823638/ds125df1610-cdr-lock-problems-using-ds125df1610-crosspoint-function

器件型号:DS125DF1610

您好!

关于使用 DS125DF1610时的 CDR 锁定、我有一些问题无法解释。 下面是我的设置:两个 FPGA 之间的 SERDES 链路、两个 FPGA 之间的 DS125DF1610。

DS125DF1610交叉点开关采用这种方式进行设置(在过程中可能会发生变化、但初始设置会导致问题的开始):



首先、我想将允许获取锁定的通道(使用共享寄存器0x0F 和0x10)限制为我需要的通道、即每个四通道上的通道 A 和 B (TX)。

第一个问题:我很快意识到、为了锁定 CDR、对于每个通道、我必须同时允许 TX 通道和 RX 通道锁定。 这使我 允许锁定除四通道3 (完全配置1)中的通道 C 以外的所有通道。



然后、我在四通道3中遇到了第二个问题:当每个通道都被锁定且每个链路都正常工作时、以某种方式关闭通道 D RX 源上的信号会导致通道 B TX 丢失 CDR 锁定和信号检测(如预期的那样) 但会导致通道 A TX 丢失 CDR 锁定、同时信号检测仍在运行。 通道 B RX 上的信号未修改。 我注意到、如果我允许通道 C 锁定、将共享寄存器0x0F 和0x10重置为默认值0xF (配置1 bis)、问题就会得到解决。 我不明白原因,但问题得到解决。 继续。



初始设置正常、所有通道均已锁定、所有链路均正常工作。 第三个问题是当我关闭所有 RX 通道源上的信号然后再次打开时:除四通道3的通道 A 和 B 之外、所有通道都成功重新锁定。 四通道2的通道 B 也有重锁故障、但没有系统地重锁。 我怀疑 DS125DF1610中交叉点的广播功能有问题、并尝试完整的配置2、其中每个 RX 通道仅路由到一个 TX 通道。



这解决了四通道3上的问题、我也不明白原因。 但第四个问题仍然存在、即四通道2的通道 B TX 在通道 C RX 的源极上关闭并再次打开信号时频繁(但不是始终)无法重新锁定。 我再次尝试使用允许锁定的通道、使用允许的并发锁定限制(共享寄存器0x05[3:0])、交叉点参数(本地和多驱动缓冲器、主/从功能...)以及本论坛相关主题中建议的 EQ 增强参数 (尝试 CLTE 调整模式1而不是0、然后返回到0并尝试几个 EQ 升压值)、结果无效。 此时、我不明白正在发生什么、我已经没有尝试的选项了。

为了排除该问题的其他原因、我还进行了此测试:对于四通道2的通道 B TX、将 FIR 滤波器输入设置为原始数据而不是标准重定时数据(通道寄存器0x1E[7:5]设置为0b000、而寄存器0x09[5]设置为1)。 这种方式对于接收 FPGA 而言、信号太弱、我使用 FIR 滤波器主滤波器、前体和后体抽头对其进行放大(通道寄存器0x3D、0x3E 和0x3F 分别设置为0x3F、0x49和0xD5)。 我知道,这是丑陋的,不可靠的,我肯定不会永久保留这种设置。 但它允许我在四通道3 TX 通道 B 的 CDR 解锁时恢复功能链路。

我使用的是通过8个 DS125DF1610以菊花链形式连接的25MHz 参考时钟(始终已成功锁定)、10.3125Gbps 比特率、无 CLTE 适配(手动设置 EQ 增强功能、并保持不变)、无 DFE。 仅在四通道3的通道 B TX 上反极性。

我在多个电路板上遇到了这些问题、导致我排除了硬件故障。 有时链路正常工作这一事实似乎表明电路板或路由没有任何问题。 我很确定我在设置 DS125DF1610的过程中缺少什么、或者我无法理解它应该如何工作。 我在这里做了些什么问题吗?

此致、

--

Romain Ducaffy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    我将在美国太平洋时间7月29日(星期一)结束办公时为您的配置问题提供详细信息。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    感谢您提供有关重定时器系统级调试过程的背景信息。 您看来只有一个打开的项目仍在您旁边、您所说的项目为"第四期"。 对于此项目、您指出:"第四个问题仍然存在、即四通道2的通道 B TX 经常(但不是始终)在通道 C RX 源上关闭并再次打开信号时无法重新锁定。" 对于任何交叉点情况、通道 C Rx 都不会馈入通道 B Tx。 因此、您的问题似乎是、以某种方式重置相邻信道会影响另一信道。 我在这里的建议是、在执行 CDR 复位操作和/或配置交叉点设置之前、尝试在通道上强制执行信号检测置位。

    • 用户可以强制信号检测为高电平、并通过设置0x14[7]= 1强制启用通道。 在 CDR 复位操作和/或交叉点配置完成后、该位可设置回零

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    感谢你的答复。

    抱歉、这是一种错误类型。 它应该是:"当通道 D RX 的源上的信号关闭并再次打开时。"

    我进行了双重检查、以确保确实如此。

    此致、

    --

    Romain Ducaffy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在执行 CDR 复位和释放操作和/或通道交叉点设置之前、请务必尝试我之前的建议、即强制在通道上进行信号检测(通过设置通道寄存器0x14[7]=1)。

    此外、在启用 CTLE 覆盖后、您可以尝试通过通道寄存器0x03强制设置 CTLE 增强值。 如果重定时器输入损耗较低、则可通过此方法手动应用0x00的 CTLE 值。

    寄存器

    注释

    0x31

    0x00

    设置 ADAPT 模式0

    0x2D

    0x88

    启用 EQ 覆盖

    0x03

    0x00

    设置 EQ = 00

    0x3A

    0x00

    设置 EQ = 00

    0x0A

    0x1C

    使 CDR 复位

    0x0A

    0x10

    释放 CDR 的复位功能

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗德里戈、您好!

    强制信号检测有效并未改变任何情况。信号在打开时被正确检测、但只有锁定有问题。

    但是、强制 EQ BOOST 设置为0/0/0有效、信号被锁定。 我确信我已经尝试过这种方法、因为我已经强制设置固定的 EQ 升压值。 我的初始设置是0/0/1,我尝试了其他几种设置,我确定0/0/0/0是其中之一。 我一定做了些错误的事。 我不理解的是:当设置为调整模式时,CLTE 如何不会在0/0/0上稳定(因为它是第一个尝试的值,而且在这种设置中它显然是最佳值)?

    此致、

    --

    Romain Ducaffy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    我在这里的假设是、相对于重定时器 CTLE 增益、您系统中的输入插入损耗较低。 在输入损耗极低的情况下、信号过度均衡和反射的组合可能会影响 CTLE 自动自适应一致性。 当重定时器输入通道插入损耗小于4dB 时、我们通常建议主机只需强制 CTLE = 0x00、以确保最佳性能。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师