This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:我们是否订购 PCA9515ADRGR 样片?

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9515B, PCA9515A, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824934/pca9515a-do-we-order-pca9515adrgr-sample

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:PCA9515BPCA9515TCA9517

你(们)好

在 ti、com 中、我们无法订购 PCA9515ADRGR 样片。

如果我们提出上述要求、我们是否订购?

感谢你的善意帮助

最恰当的考虑

Yuki Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki - San、

    它看起来不像我们在网上商店销售 PCA9515A。 客户想要此器件有什么原因吗? 该器件的 A 版本具有时钟扩展勘误表、PCA9515B 是 A 版本的推荐器件。

    我是否可以询问客户的系统要求是什么? (最大时钟速度? VCC 范围? 有任何特殊要求?) 我更喜欢 TCA9517而不是 PCA9515器件。 它采用较新的工艺技术、具有电压电平转换功能、与9515两侧相比、静态电压偏移仅为1侧<-这会给我们的客户带来设计挑战、并且可能以更具成本竞争力的速率实现。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby

    感谢您的评论。

    实际上、我不知道客户为何选择该器件。

    我将联系客户并分享此信息。

    当我得到原因或系统要求时、我将再次询问您、

    谢谢  

    最好  

    Yuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bobby  

    我们推广 了 TCA9517、客户希望从 PCA9515A 进行更换。

    但客户对供应方面有疑虑。

    您能否告诉我 、BU 团队已针对 TCA9517制定 NRND 或 EOL 计划?

    谢谢  

    Yuki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    TCA9517。 我们没有计划对器件进行 NRND/EOL。 我们已经看到该器件的性能良好、近期内我不会预计该器件会处于 EOL/NRND 状态。

    谢谢、

    -Bobby