This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221-Q1:AEC-Q100认证状态

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825459/sn65c3221-q1-aec-q100-qualification-status

器件型号:SN65C3221-Q1

尊敬的所有人和 TI 专家:

在我的应用中、我需要使用符合 AEC-Q100标准的 RS-232转换器。 我提供了以下 TI 器件:

SN65C3221IPWRQ1

TRS3223QPWRQ1

MAX3232EIPWRQ1

在其数据表中、他们都说"符合汽车应用要求"、但没有明确标识为"AEC-Q100"。

有人能告诉我们它的 AEC-Q100状态吗? 它是完全通过认证还是仅部分符合 AEC 标准?

此致、

Mehmet DURNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    我刚刚检查了资质审核报告、这些器件在2012-2014年符合 AEC-Q100标准。 我相信当时的修订版本是 AEC-Q100修订版 G、当前版本为修订版 h.话虽如此、这些器件确实符合 AEC-Q100标准。

    如果您有任何疑问或疑虑、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hackett 先生:

    非常感谢您提供的这些信息、这对您有很大帮助。

    我们是否可以获得器件的资质审核报告、以便我们向客户进行申报?

    感谢您的努力、致以最诚挚的问候、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mehmet、

    如果您转至 质量摘要页面、则可以在搜索框中键入器件型号、并获取该器件的质量摘要。 如果这对客户来说不够、您可以直接向我发送电子邮件、我们可以确定要做什么。 您可以通过单击我的用户名来查找我的电子邮件。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的帮助。 我们会向客户询问此问题、一旦他们需要更多信息、可能会打扰您。

    非常感谢。

    此致、

    Mehmet DURNA