This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在通过控制器寻找 RS-485接口

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120, THVD1451, THVD1452, ISO1452, ISO3086T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824874/looking-for-rs-485-interface-through-a-controller

主题中讨论的其他器件:ADS1120THVD1451THVD1452ISO1452ISO3086T

您好!

我计划使用 ADS1120使用热电偶进行温度测量。

我想使用 RS-485 (通过控制器)(可能是全双工)发送数据。

我正在寻找一个参考设计。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    http://www.ti.com/lit/an/slaa722/slaa722.pdf

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00165?keyMatch=TIDA-00165

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否提供任何诸如 ADM2587EBRWZ 的全双工收发器?

    MSP430的一个示例显示了半双工、如果 AM 不是错误的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    http://www.ti.com/tool/RS485-FL-DPLX-EVM

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的参考。

    通过查看 SN65HVD7x 系列 RS-485收发器、可以看出它支持驱动器和接收器使能或不支持这些使能(集成)。

    您建议使用哪一个?

    您能否详细说明集成使能用例? (更少的引脚数?)  。

    如果我必须为驱动器和接收器使用单独的使能引脚、是否可以使用控制器的任何 DIO (GPIO)引脚来启用这些引脚?

    我想进一步了解如何在设计中实现阻抗匹配(120欧姆)。

    谢谢。

    Lakshminarayana K N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 MCU 的任何 GPIO 引脚来启用

    关于您的其他问题、请将其发布在界面论坛中。  

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    但这也是一个接口论坛、对吧?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您耐心等待。

    TI RS485专家将跟进您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、对于新设计、您可能会考虑使用较新的收发器、如 THVD1451或 THVD1452。  与上一代器件相比、这些器件具有一些改进和优化。

    至于如何处理使能控制、这取决于应用。  如果节点将始终是在给定总线上传输的唯一节点(例如、在"主"节点的情况下)、并且如果接收器将始终处于活动状态、则可以使用没有使能控制的收发器。  不过、如果应用需要禁用驱动器电路以允许其他节点在总线上通信、则需要启用控制。

    关于端接、简而言之、在电缆最远端使用端接电阻并使其值与电缆的特性阻抗相匹配(RS-485实现中通常为120欧姆差分电阻)通常是有益的。  不过、有关更多详细信息、您可以参阅此博客:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/archive/2016/07/28/rs-485-basics-when-termination-is-necessary-and-how-to-do-it-properly

    不过、如果您对此主题还有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

     THVD1451的隔离器件如何?

    是否有任何集成隔离器收发器、如 ADM2582E (全双工)。

    我还想知道的 是在的参考设计中将电平转换器(SN74LV1T34DBVR)与收发器结合使用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、还提供具有集成隔离功能的收发器。  我建议考虑 ISO1452。  或者、如果您愿意、也可以使用 THVD1452等非隔离式收发器以及外部隔离(例如、通过数字隔离器电路)。  您提到的参考设计展示了这样一种使用具有集成隔离式电源轨生成功能的数字隔离器的方法。

    该参考设计中使用了电平转换  器、以允许微控制器在隔离器以5V 运行时以3.3V 电压运行。如果两个接口器件共用一个通用 VCC 电源或具有兼容的接口逻辑电平、则不需要该电平转换器。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但该 ISO1452只是一个数字隔离器、对吧? 不是集成 隔离式电源隔离器、对吧?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。  一种解决方案是使用具有集成电源的数字隔离器和一个外部485收发器(这可以在收发器选择方面提供一定的灵活性)、另一种解决方案是使用具有外部电源的隔离式485收发器。  您可能还会考虑 ISO3086T 之类的器件、它集成了可用于生成隔离式电源轨的变压器驱动器。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、TI 还没有像 AD 那样集成所有器件?

    谢谢。

    Lakshminarayana K N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    这些集成解决方案是否即将发布?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    较长远的产品发展计划会被视作私人资讯(不适合於这个公开论坛),但我可以肯定,在短期内,没有这方面的计划。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。