This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:为 V-by 寻找8通道转接驱动器

Guru**** 2908530 points

Other Parts Discussed in Thread: TVB1440, DS125BR820, DS80PCI800, DS80PCI810, DS125BR800A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824088/ds80pci800-looking-for-8ch-redriver-for-v-by-one

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件:TVB1440DS125BR820DS80PCI810DS125BR800A

各位专业人员、您好!

我的客户正在寻找用于 V-by One 的8通道转接驱动器。

但是、我们用于 V-by"的转接驱动器产品系列仅为"TVB1440"。 遗憾的是、这是4通道器件、无法满足客户要求。

当时、客户认为另一个器件可以用于 V-By"转接驱动器、尤其是"DS80PCI800"、"DS80PCI810"、"DS125PCI800A"和"DS125BR820"。

这些器件是否可用于 V-Bi-One?

如果您知道用于8通道 V-by 一个转接驱动器插座的其他合适器件、请告诉我。

此致、

Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    我对 V-by One 接口没有电气要求。  列出的转接驱动器都与协议无关、但它们需要在输入和输出高速信号上进行交流耦合。  我不知道这是否与 V-by 兼容。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee - San、

    很抱歉我迟到了。

    我听说过 V-by 的电气要求如下。

    ・物理层:CML (我认为它与 PCIe 相同)

    ・耦合:交流电杯型

    ・带宽:每通道4Gbps

    您能否区分 PCIe 转接驱动器是否可用于 V-by One?

    我随附了 V-byOne 标准书的简化版 、以防万一。


    如果您需要更多信息、请告诉我。

    最好的雷加

    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki-San、

    详细的电气规格未包含在规格的简短版本中。  其他部分确实显示接口采用8B10B 编码、交流耦合、最高数据速率为4Gbps。 下面列出的8通道器件 在这些条件下可以正常工作。

    DS80PCI800

    DS80PCI810

    DS125BR800A

    DS125BR820

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee - San、

    感谢您的及时支持。

    我知道。

    此致、

    Kazuki Kuramochi