This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX213:我想知道 MAX213的 I/O 电压

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825393/max213-i-want-to-know-the-i-o-voltage-of-max213

器件型号:MAX213

您好!

我在新设计中使用 MAX213 IC。

我想知道 I/O 电压是3V 还是更高。

在数据表中、未单独提及。  

我对此有疑问、因为 IC 的电源是5V

此致、

Diwakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diwakar、您好!

    有关 IC 各种逻辑输入的支持输入范围、请参阅"建议运行条件"表中的"VIH"规格。  对于逻辑输出电压电平规格、您可以参阅接收器电气特性表中的"VOH"规格。  在这两种情况下、均可支持3V 电平。

    如果您有任何疑问或我误解了您的需求、请告诉我。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的宝贵答复。 是的、I/O 电压为3V。