This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:两个主器件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825263/tca9543a-two-master

器件型号:TCA9543A

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

 我们的案例有两个 SMBus (主器件)、并且希望传输到一个以供从器件使用。 t

数据看起来没有问题(它是双向的),但时钟是单向的(主从)。

请帮助确认 TCA9543A 是否符合我们的要求、

如果 TI 无法让其他解决方案共享、 谢谢!!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    我不知道你在这里要求什么。 您是否因为您有2个主器件而要求一个执行主器件仲裁的器件?

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    我们的项目有两个主器件、用于为器件使用提供 SMBus。 一个 GPIO 控制信号可以选择将哪个主器件的 SMBus 用于器件。

    那么、9543是否适合该应用的解决方案?

    如果没有其他解决方案可以共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Shu、

    感谢您的观看。 我们没有 I2C 开关、允许您选择这样的主器件。 TCA9543 (和我们的其他开关)通过主 SDA/SCL 线路进行配置、因此这些线路上必须有一个主器件才能使用该开关。

    您可能可以使用两个 PCA9306并切换使能引脚、以便一次仅将一个主器件连接到从器件。 当您被允许启用/禁用一个通道时、您需要一种方法来发出信号、本质上、两个主器件需要能够相互通信。 我不确定这是不是适合您的解决方案、但这是我唯一能想到的在不中断正在进行的 I2C 流量的情况下实现此目的的方法。

    -Bobby