尊敬的 TI 支持:
我正在尝试弄清楚 TUSB4041是否导致了我们系统中的问题。
该系统包含一个主机 PC 和一个通过背板连接的子卡。
在子卡上、我们将 TUSB4041设计为自供电、即只要子卡电源开关未打开、TUSB4041就会保持活动状态。
观察到的故障如下:
子卡打开时、Windows 中的 USB 设备树有时会消失、所有 USB 外设不再可用。
主机 PC 和 TUSB4041之间的数据线是永久连接的、即使在 GRSTz = 0期间也是如此。
我们猜在这种状态下、主机 PC 可能会发送数据、从而导致问题。
主机 PC 可能会误检测到短路事件并关闭其 USB 控制器。
我的问题是...
与 USB2.0规范相关的数据线是否可以永久相互连接?
我在规范中找不到任何内容、或者我仍然缺少它。
在 GRSTz 置为低电平期间、差分收发器具有哪种状态? 高阻态?
是否建议设置 AUTOENz/HS_SUSPEND = 0?
提前感谢您。
此致、
Christopher