This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:TPD142的 DP 合规性测量?

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824171/tdp142-dp-compliance-measurements-for-tpd142

器件型号:TDP142

您好!

我的客户希望使用此部件、但要求我们一方提供 DP 合规性数据?

他们会看到一些问题并希望对其进行比较。

谢谢、此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion

    随附 DP142 DP 合规性报告。 但 DP 合规性取决于系统、他们看到了什么问题?

    e2e.ti.com/.../DisplayPort-1-Report-2018_2D00_08_2D00_13_5F00_13_2D00_32_2D00_23.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    谢谢你们、这是完美的、正是客户所期望的!

    重定时器位于何处? 这是 EVM 合规性数据吗? 用过的电缆有多长?

    感谢您的帮助、如果有更多问题、我会回来的。

    此致、Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion

    DP142是一款线性转接驱动器、而不是重定时器、因此仅需对均衡器进行调优。

    数据是使用标准 DP 电缆在 DP142上收集的。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hej David、

    感谢您的支持! 请帮助我理解以下几点:

    电缆长度不重要吗?

    您能更详细地描述一下测试设置吗?

    仅供我理解:

    这些是 EVM 的合规性测量还是来自什么设置? 正如您所说的、测量值取决于系统、我想知道我们测量的是什么系统。

    谢谢、此致、

    Marion Loessl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion

    测试设置如下:

    DP142均衡器经过调优、可补偿 DP 电缆#1的损耗。 调谐方向基于示波器测量。

    谢谢

    David