This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:关于 SCDT 和 PDO 断电功能

Guru**** 2937280 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823698/tfp401a-about-scdt-and-pdo-power-down-quction

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件:TFP401

您好!
我们有一个通过 HDMI 设备显示的显示屏、当 HDMI 信号未传输时、显示器闪烁错误、请查看左侧图像。

当 HDMI 和电源未被移除时、不同的输出器件通过窗口显示功能进行切换、以模拟未传输的 HDMI 信号的状态。 输出显示可以通过数据表中看到的 SCDT 和 PDO 链接状态关闭、请查看中心和右侧图像。

能否连接 HDMI、但信号未传输将显示白屏?

任何推荐,谢谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果您将 TFP401连接到显示器、但不传输任何 HDMI 信号、则显示屏将为黑色、而不是白色。 在第一幅图像中、是否确定没有传输信号? 您是否已调查示波器上的输出信号(时钟/数据)?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否仍然存在?