This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:带条形 LCD 480 x 128的 TFP401接口

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823574/tfp401-tfp401-interface-with-bar-type-lcd-480-x-128

器件型号:TFP401

各位同志:

我尝试将 TFP401与5英寸条形 LCD (480x128)配合使用、但目前没有成功。

型号:WWWinstar WWF52ATLASDNN0
数据表: https://cdn.sos.sk/productdata/b4/d6/bd85dbd5/wf52atlasdnn0-bar-tft.pdf

此外、我使用以下接口板 :https://learn.adafruit.com/adafruit-tfp401-hdmi-slash-dvi-decoder-to-40-pin-ttl-display/overview

我的设置如下所示:

有趣的是、Winstar 成功地将屏幕与 TFP 连接: https://www.winstar.com.tw/products/tft-lcd/bar-lcd-display/wf52aszfsdh-ctp.html

(我不使用它、因为 PCB 太大、无法集成到我的外壳中)

是否有使我的设置正常工作的提示?

谢谢!

Samir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Samir、

    420x128的分辨率似乎太小、无法支持 TFP401。 TFP401的输入 TMDS 时钟的频率是多少?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题是否仍然存在?