This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD3S714-Q1:非自动版本

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825145/tpd3s714-q1-non-auto-version

器件型号:TPD3S714-Q1

是否有非自动版本的 TPD3S714?

我正在寻找 USB2.0保护 IC。 解决方案尺寸小、由3.3V 电源供电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    现在、我们没有 tpd3S715-Q1的非自动版本、谢谢!