This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321AI:有关 TUSB321AI 输出电压限制问题、请提供帮助。

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321AI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825244/tusb321ai-about-tusb321ai-out-voltage-limit-issue-please-help

器件型号:TUSB321AI

尊敬的先生:

在我们的系统中、有2个电源、1个由 USB 供电、2个由 POE 供电。

在当前系统设计中,我们使用“CV_USB0_DETK_VBUS来检测 USB 插件。

如果我由 POE 供电、系统可以正常工作。 理论上"USB_5V"应该为0V,但由于系统已通电,会出现轻微泄漏。 因此,我检测到的“USB_5V”值为0.376V,“USB_C1”值为0.95V;

但根据数据表第4页,OUT1或 OUT2最大电压值为VDD + 0.3

在本例中为0.95V>0.376V+0.3V。 是否会损坏“TUSB321AI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的照片似乎没有正确加载到我的一侧、您能否重新发布?  在这种情况下、TUSB321AI 可能会损坏。 在这种情况下、TUSB321AI 还可能有一些反向供电的可能性、这可能会导致内部状态机问题。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于重复线程而关闭。  

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/825598