This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539-Q1:输入状态变化锁存器和中断输出

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA9539-Q1, TCA8418E, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823300/tca9539-q1-input-state-change-latch-and-interrupt-output

器件型号:TCA9539-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9539TCA8418ETCA8418

你好  

我想使用此器件来检测通信线路上的活动。 当通信未激活时、线路固定为低电平。 当通信开始时、线路将变为高电平和低电平、持续切换。 当输入引脚的状态改变时、TCA9539的/INT 将变为低电平、但当输入引脚状态改变回原始值时、它也将变为高电平。 我想在通信开始时将此/INT 锁定为低电平。  

这样做是否有好主意? 是否有任何建议?

我将使用剩余的输入端口进行直流电平检测并向 MCU 发送中断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takumi-San、

    根据您描述的内容、我们的器件不能告诉您 I2C 线路上存在通信、因为它不会锁存 INT、一旦 SDA/SCL 回到空闲状态、INT 将会失去资产。 您需要在 SDA/SCL 线路上放置一个锁存器(也许是一个 SR 锁存器)、并将输出馈送到 TCA9539-Q1以使其正常工作。

    我们确实有一个器件会锁存 INT、这是 TCA8418/TCA8418E、但该器件不符合汽车标准。 (自动认证是否是您的要求?)

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby,

    是的、我需要针对锁存器件使用 Q1级。  

    Takuma  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takuma、

    遗憾的是、我们没有锁存 INT 引脚的 Q1级器件、听起来您需要分立式解决方案。

    -Bobby