This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XiO 2001的设置

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823021/xio2001-setting-of-xio-2001

器件型号:XIO2001
连接到 XiO 2001的 PCI 设备仅支持0类配置环。
请告诉我操作类型0 PCI 设备的设置。

即使连接到 XiO 2001 EVM 插槽、仅支持0类配置周期的 PCI 设备也能正常工作吗?
EEPROM 中的数据使用 XiO 2001 EVM 的数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表第31页上有关0类配置的信息:"配置寄存器转换"。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。

    我查看了数据表的第31页。
    针对连接到 XIO2001的 PCI 总线的配置事务是否作为0类配置事务发送到 PCI 总线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从数据表中:

    "PCI Express 0类配置寄存器事务始终以配置空间为目标、从不传递到辅助接口。

    1类配置寄存器事务在辅助总线上针对器件、被转换为 PCI 总线上的0类配置寄存器事务"

    此致、

    I.K.