This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:LMH1297 IBIS-AMI

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/823921/lmh1297-lmh1297-ibis-ami

器件型号:LMH1297

你(们)好,先生

现在原型测试的眼图不是很好。 在12G 下、它通常会失去锁定。 我们需要对 PCB 的信号完整性进行仿真、以查看 PCB 设计是否存在问题。

您能 帮我提供 IBIS-AMI 模型还是 hspice 模型吗、太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    请使用贵公司的电子邮件地址在 TI.com 注册、并通过 Nasser.mohammadi@ti.com 向我发送电子邮件

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的帮助、现在我们也有上述问题需要您的帮助、请帮您检查一下、tks!

    SDI_IO+和 SDI IO-的长度相等、但我在 EVM 演示板上看到的长度不同。 请帮助检查它、SDI_IO+、SDI_IO-是否相等? 如果是、您必须控制多少密耳?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    将这两条布线设置为相同长度是一种很好的布局/设计做法。 这是因为我们希望尽可能获得平衡阻抗。 根据在多个电路板和客户设计上进行布局、如果我们在 SDI_IO-上使用较短的迹线、我们没有看到负面影响。 PCB 布局中的所有内容看起来很好。 最好缩短 SDI_IO+布线(如果可能)。

    此致、Nasser