This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:当以交替模式器件为目标时、SBU 线路在芯片中工作时遇到问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820180/tusb1044-sbu-lines-have-trouble-working-through-the-chip-when-targeting-alt-mode-devices

器件型号:TUSB1044

您好!

我代表我的客户发布此问题。

我们的系统在我们的其中一款产品中利用了您的转接驱动器。 我们发现、当我们在某些配置中使用它时、SBU 线在芯片中工作时遇到了困难、因为我们要针对交替模式器件。  

我们验证了使用跳线跳过 SBU 接口的做法、我们可以在目标交替模式器件上实现完整的测试操作。

在后续步骤中、您会建议什么来进一步调试该问题?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    您是否会要求他们使用万用表并检查 AUXP/N 和 SBU1/2上的共模电压?  

    当 VCC 为3.3V 时、AUXP 和 SBU1的共模电压最小为0V、最大为0.4V。

    当 VCC 为3.3V 时、AUXN 和 SBU2的共模电压最小为2.7、最大为3.6V。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    你有更新吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    没有更新-我还没有听到客户反馈。 不过、感谢您的支持、现在我将关闭此帖子、如果我听到客户的反馈、我将打开另一篇帖子。

    谢谢、

    劳伦