This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD73:替换为 ADM3076EARZ

Guru**** 2822625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825376/sn65hvd73-replace-from-adm3076earz

器件型号:SN65HVD73

我想从 ADM3076EARZ 替换为 SN65HVD73D。

两种封装都是 SOIC-14封装、但根据数据表、TI 的13引脚为 VCC、ADI 的13引脚为 NC。

SN65HVD73D 的13引脚上是否有可能出现 NC?

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TDD、

    是的、只要引脚14与 VCC 供电、引脚13就可以保持 NC。 该器件上的引脚13和14在内部连接。

    此致、