This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:总线端子电压最大额定值与电压瞬态最大额定值间的关系

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/824227/sn65hvd30-bus-terminal-voltage-maximum-ratings-versus-voltage-transient-maximum-ratings

器件型号:SN65HVD30
主题中讨论的其他器件: THVD2450

您好!

如果连接到接收器的输入引脚(引脚 A 和 B)上的正弦电压瞬态超过绝对最大额定值(-9V 最小值和+14V 最大值)、但降至低于输入电压瞬态脉冲(通过100欧姆)额定值(-50V 最小值和 +50V 最大值)、 哪个评级应该具有更高的优先级? 尽管峰值电压低于电压瞬态最大值、但是否会因超过总线引脚最大值而损坏器件?

同样、是否可以找到与老化测试相关的任何信息? 与此驱动器/接收器的 MIL-STD-883方法1015有关的内容有什么?

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    绝对最大值限制了引脚电压在应用中不应超过的范围。 对于图21中指定的测试用例、最大电压为50V、电阻为100Ohm。 请注意、在这种情况下、引脚上的电压可能无法达到50V。 "尽管峰值电压低于电压瞬态最大值、但超出总线端子最大值"问题的答案是肯定的。

    根据我的理解、您列出的测试是针对军用质量的。 我不认为 SN65HVD30是这样的。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关资质认证测试摘要和持续可靠性测试监控数据、 请 访问 TI.com、网址为:

     

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800&partNumber=SN65HVD30DR

     

    https://www.ti.com/orm/home?actionId=2801&partNumber=SN65HVD30DR

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复! 如果可以、电压超过元件引脚最大值(总线引脚最大电压为14V)的情况本质上是正弦、因此不是永久过压情况。 是否有一个与工程师交谈以进一步讨论的过程?

     

    我不知道是否可以通过此论坛发送直接消息、但如果您或同事可以提供帮助、请告知我、我将提供我的联系信息以继续讨论。

     

    感谢你的帮助!

    Ramone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramone:

    一般来说、在评估器件对直流短路、连续正弦波等持续应力的抗扰度时、我会参考器件的绝对最大额定电压  对于非持续应力、绝对最大电压额定值仍然是一个很好的指导原则、但在某些情况下、瞬态持续时间较短或在器件寿命期间很少发生时、这会有点保守。  不过、这类情况很难分析、因为抗扰度水平(就施加的电压而言)会根据信号属性(上升/下降时间、持续时间等)和有效源阻抗而变化。  因此、IC 数据表通常会根据常见应力模型(例如本器件的 HBM ESD)指定瞬态抗扰度、 最终用户应确定其特定的预期器件应力如何与该数据一致、以及是否应在其终端执行某种级别的认证以获得对操作的更多信心。

    更简单地说-任何超出指定绝对最大范围的操作都会带来一些难以量化的风险。

    在这种情况下、您可能需要考虑具有更高直流故障保护和 ESD 等级的器件、以消除这一问题。  THVD2450就是一个示例。

    此致、
    最大