This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:SLVA689的公式(5)

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/825278/pca9518-equation-5-of-slva689

器件型号:PCA9518

您好的支持团队。

www.ti.com/.../slva689.pdf


是"t1 - t2"吗?

T1 = 1.2040 * Rp * CB
T2 = 0.3567 * RP * CB

T1 > T2

此致、
DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dice、

    我浏览了方程式、可以确认您的 T1和 T2值是正确的、因此 t1>t2。

    我将继续操作、将应用手册更改为 T1-T2。

    感谢您将此事提请我们注意。

    -Bobby