This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DP159RSBEVM:DP159RSBEVM 可支持 HDMI 4K@60Hz

Guru**** 2646485 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RSBEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/822105/ccs-dp159rsbevm-dp159rsbevm-can-support-to-hdmi-4k-60hz

器件型号:DP159RSBEVM

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:


我们确保 DP 源可以支持 4K@60Hz、但连接 DP159RSBEVM、我们发现 HDIM 信号只能支持4K@30Hz


如何设置 EVM? 或者这是 IC 受限预测、比如 DisplayPort 双模 v1.1?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    DP++ V1.1 1类支持 HDMI 高达165MHz TMDS 时钟速率、而2类支持 HDMI 高达300MHz TMDS 时钟速率。 DP159支持1类和2类。

    YUV 4:2:0 4K @ 60Hz 和 RGB 4K @ 30Hz 需要297MHz。  

    您可以转储 DP159寄存器吗? 具体而言、 寄存器0x0Bh 中的 TMDS_CLOCK 比率状态位。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我们将检查 DP159 是否可以支持 HDMI 2.0?

    如有、请告知我。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    DP159可以支持 HDMI2.0。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David


    `s 产品说明书、DP159可以支持 DP++ V1.1 (高达300Hz)、它意味着可以支持 HDMI1.4、对吧?


    如何设置可以支持 HDMI2.0


    如有、请告知我。


    谢谢、


    此致、


    劳伦斯。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    HDMI2.0[3]标准要求发送器端接阻抗应介于75至150 Ω 之间。 较早版本的 HDMI 标准不需要源端接。 Ω HDMI1.4b[2]、当数据速率超过2Gbps 时、如果允许的终止值介于150到300 μ s 之间、则输出性能会更好。 SNx5DP159为 HDMI1.4b[2]和 HDMI2.0[3]支持三种不同的源端接阻抗。 引脚36 TX_TERM_CTL 提供了选择输出端接阻抗值的选项。 这可以通过 I 2C[4];reg0Bh[4:3] TX_TERM_CTL 来调节。

    作为发现的一部分,源读取接收器的 E-EDID 信息以了解接收器的功能。 此读取的一部分是 HDMI 论坛供应商特定数据块(HF-VSDB) MAX_TMDS_CHATE_RATE 字节、用于确定支持的数据速率。 根据该值、源将写入从地址0xA8偏移量0x20位1、TMDS_CLOCK 比率_STATUS。 SNx5DP159会监测该写入以确定 TMDS 时钟比、从而相应地设置其自己的 TMDS_CLOCK 比率状态位。 如果写入1、则 TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/40。 如果写入0、则 TMDS 时钟为 TMDS 位周期的1/10。 除非将1写入地址0xA8偏移量0x20位1、否则 SNx5DP159始终默认为 TMDS 位周期的1/10。 当 HPD_SNK 失效时、该位复位为默认值。 如果源不对该位进行写操作、SNx5DP159将不会配置为支持 HDMI2.0的 TMDS 时钟1/40模式。 由于 SNx5DP159处于链路状态但未被识别为链路的一部分、因此源端可能会读取该位置位的接收端 EDID、并且不会重新写入该位。 如果 SNx5DP159已进入断电状态、则该位将清零且不会在读取时复位。 要使该位正常工作、必须通过源设备的写操作再次置位。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您提到的 pin36 TX_TERM_CTRL 存在于 SN65DP159RGZ 上。

    是否有人在 SN65DP159RSB 上配置 THS 终端?

    另一个问题是、当我们将 DP (4K @60Hz) 信号输入到 EVM 中时、如何将 SN65DP159RSB EVM 设置为输出 HDMI2.0 (4K @60Hz)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    在引脚搭接模式下、TX_TERM_CTRL 引脚需要悬空、然后它将根据数据速率自动选择端接阻抗。

    DP 还是 DP++? DP159仅支持 DP++、不支持 DP。 对于 DP 到 HDMI、您需要一个有源协议转换器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    DP159RSB 没有 TX-TERM_CTRL 引脚。 我们能否通过 I2C 设置该引脚?

    信息正确、DP++ 在我们的当前系统中实现。

    通过将 DP++(输出分辨率4K @60Hz)连接到 DP159RSB EVB、再将 HDMI 输出连接到显示器、显示器将显示分辨率4K @30Hz。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    您可以通过寄存器0x0Bh 设置 TX_TERM_CTL。  

    对于 HDMI1.4、需要将 TX_TERM_CTL 设置为"无终端"或150至300欧姆。

    对于 HDMI2.0、需要将 TX_TERM_CTL 设置为75至150 Ω。

    您是否会转储第0页和第1页寄存器?

    页0寄存器已包含在数据表中。

    您可以通过先向寄存器0xFFh 写入0x01来访问第1页寄存器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    如上所示的寄存器。 我使用 TI 的"EyScan Tool"转储该寄存器

    当我们将 TMDS 时钟比率设置为"TMDS 位周期的1/40"时、监控器将没有输出。  

    我们尝试测量来自 DP159RSB EVM 的 HDMI 时钟。 时钟大约为75MHz。  

    在我们将 TMDS 时钟比率改回 TMDS 位周期的1/10后、监视器具有输出(4K @30h)、时钟为296MHz。  

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    如果您不强制写入 DDC_traing_set 位并让 DDC_CLOCK _Ratio_STATUS 位从 DDC 监测中设置、您可以再转储一次寄存器吗?

    谢谢

    David