This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 EyeScan 接口

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410, DP159RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/817097/sn65dp159-sn65dp159-eyescan-interface

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TUSB3410DP159RGZEVM

您好!

我是为一个 EyeScan-tool、一个 USB-I2C 接口、用于 SN65DP159而设计的

具有 TUSB3410的 USB-I2C 器件是相同的。 http://www.ti.com/tool/DP159RGZEVM

是否可以获得在 DP159RGZEVM 上设置的 EEPROM 的内容

如果没有,您能告诉我如何配置 TUSB3410吗?

使用   EyeScan-Tool 对 DPS-Dongle www.ti.com/.../DPS-DONGLE-EVM 进行工作?

此致、

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    通过 DP159RGZEVM 上的 TUSB3410可以访问 DP159的 i2c 信号,但没有 EEPROM 来设置 DP159。

    TI 确实有 EEPROM 文件来正确设置 TUSB3410为了访问 DP159、请接受我的友谊请求、我将向您发送该文件。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    您是否仍然需要 TUSB3410 EEPROM 文件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    是的、很高兴

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    我向您发送了文件、请检查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David

    文件链接:

    访问被拒绝

    "您无权执行请求的操作"

    此致、

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    您是否对您的 PC 具有管理员权限?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    是的、我有 PC admin、

    这就是"Link TI"答案 :

    访问被拒绝

    您无权执行请求的操作。

    谢谢

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Martin

    请您接受我的友谊请求、以便我可以再次向您发送文件吗?

    谢谢

    David